This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808-Q1:DSP 勘误处置

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1385689/tms320f2808-q1-dsp-errata-disposition

器件型号:TMS320F2808-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F2808

工具与软件:

德克萨斯州达拉斯 TI 技术团队

目前、我们正在我们 的设计之一中使用 TMS320F2808 DSP。 我们将根据 SPRZ171T–2004年12月–2020年9月修订版、验证所有已知的 DSP 勘误表。 勘误项之一是"Memory" :"Flash"和"OTP Prefetch Buffer"溢出。 我们认为、此勘误表不适用于我们的实施、并需要 TI 的同意。 我们的软件实现确实如此 不会  在 FOPT 寄存器0x0A80中启用闪存预取选项。 复位后、该位默认保持为0并且从不改变。 因此、由于 ENPIPE 保持禁用状态、因此勘误表不适用。

TI 是否同意这种处置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    TI 是否同意此处置?

    是的、如果 禁用了闪存预取、此勘误表将不适用。

    此致、

    Ben Collier