This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:功能安全手册中的安全特性 ROM1

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1382133/tms320f28377s-safety-feature-rom1-from-functional-safety-manual

器件型号:TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

TMS320F2837xS 的功能安全手册要求 ROM 执行静态存储器内容的 VCU CRC 检查(请参阅唯一标识符 ROM1)。

我假设这是指 SRAM 中从地址0x003F 8000开始的引导 ROM 扇区。

  1. 哪些数据存储在引导 ROM 中?
  2. 如何计算引导 ROM 中数据的预期 CRC?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ROM 通常与安全无关。 但是、是的、在这种情况下、ROM1需要 在 0x003F 8000上进行 CRC 检查。 F2837x ROM 源代码位于 driverlib 中:  

    C:\ti\c2000\C2000Ware_5_01_00_00\libraries\boot_rom\f2837xd\RevB\rom_sources

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gus、您好!

    我的理解。 引导 ROM 源由 TI 构建并编程到 TMS320中。 因此、我们不将这些源添加到我们的构建脚本中并将其编程到 TMS320。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。