This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:在 uniflash 上擦除闪存/编程不起作用

Guru**** 2527550 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1385626/tms320f28379d-flash-erase-programming-not-functioning-on-uniflash

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

通过 Uniflash 对 TMS320F28379D 进行编程时、出现以下错误。 当我尝试擦除闪存时也会发生这种情况。 我在这块电路板上完成了多次下电上电、但未成功。 唯一可以对电路板重新编程的方法是、如果我运行 uniflash 命令行命令、那么我可以在50%的时间对电路板重新编程。 这是我得到的错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnav、

    我现在被分配到这个职位。

    没有为我下载错误映像。  您能发布错误文本吗?

    谢谢。此致、

    Vamsi