This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C-Q1:晶体振荡器负载电容

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1381377/tms320f280039c-q1-crystal-oscillator-load-capacitance

器件型号:TMS320F280039C-Q1

工具与软件:

尊敬的 Champ:

数据表中为 CL1、CL2为12pF 至24pF。

我的客户希望出现以下情况的故障模式:

CL1、CL2  为6pF、

2.CL1、CL2为33pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此帖子的任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    感谢您的耐心等待。 由于本周大部分团队都不在办公室、请期待延迟回复。

    晶体并联电容(C0)和有效负载电容(CL)会极大地影响电振荡器的负电阻。 Rneg (电振荡器的负电阻) 可被视为电路的总增益、它会影响晶体的启动时间和振荡维持。   

    CL 还会影响 ESR (有效串联电阻)。 ESR 越高、Q 越低、晶体启动或保持振荡的可能性就越小。

    如果 CL 太高、晶体则 整体电路增益太低、晶体需要很长时间才能启动
    另一方面、如果有效负载电容低于目标值、晶体频率将增加、反之亦然

    数据表中说明的值仅供用户参考、最终用户应 依靠晶体制造商完整地用其电路板对晶体进行表征、以确保晶体始终启动并保持振荡、因为晶体和电路板参数会显著影响性能。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prarthan、

    以下内容很难理解、能否详细解释一下。

    如果 CL 过高、则晶体 整体电路增益过低  

    那么、 如果 CL 太高、 晶体频率会降低吗?

    如果  CL 太高, 晶体 已经启动,在运行阶段,可能会导致 振荡 停止或不停止?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    请参阅 数据表中的6.12.3.4节 XTAL 振荡器。


    如果 CL 过高、则晶体 整体电路增益过低
     

    >>请阅读我在下面引用的完整声明、整体电路增益会影响启动时间和持续晶体振荡维持。

    如果 CL 过高、晶体 整体电路增益过低、晶体启动需要很长时间

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prarthan、

    我不认为 我得到了正确的答案,我可以考虑有一些错误的 词 "如果 CL 太高的晶体,然后 整体电路增益太低"?

      如果有错误类型、您能纠正它吗?

    您能 回答以下问题吗? 让我猜你的意思吧!

    那么、 如果 CL 太高、 晶体频率会降低吗?

    如果 CL 太高, 晶体 已经启动,在运行阶段,可能会导致 振荡 停止或不停止?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    它不是一个错误的类型。

    当 CL 过高时、晶体可能需要很长时间才能启动、即使很可能无法维持启动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prarthan、

    以下问题如何?

    那么、 如果 CL 太高、 晶体频率会降低吗?