This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335:具有 MCP2210分线模块的 F28335 SPI 从模式。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1385397/tms320f28335-tms320f28335-f28335-spi-slave-mode-with-mcp2210-breakout-module

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

向大家问好、

我尝试使用笔记本电脑的 SPI 通信和 MCP2210分线模块、将 TMS320F28335作为从器件进行操作。

在此情况下、我可以参考 F28335的示例代码吗?

此外、在 DSP 和 PC 之间使用我的设置(1个 DSP、1台笔记本电脑、1个 MCP2210)进行 SPI 通信时、是否会有任何问题?

任何建议都将受到高度赞赏。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    C2000Ware SDK 中提供了所有 SPI 示例: C:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\device_support\f2833x\examples

    有几个环回示例可用作参考或修改您的应用程序。 SPI 通信和典型 SPI 配置初始化的示例请参阅这些示例。

    需要注意的一点是

    • 初始化(特别是 FIFO 或非 FIFO 设置以及中断设置(如果使用这些设置))
    • 确保您在硬件中具有4个 SPI 线路连接、并在软件中配置它们。
    • 调试时、首先确定4行的范围有助于确定任何问题的原因或验证它是否正常工作、这总是很有帮助。
    • 我还建议使用内部环回模式来检查您的配置是否也在 F28335器件中正确运行。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nguyen。

    感谢您的答复。 谢谢您、我找到了示例文件!

    我还有两个问题:

    1) 1)我想将 F28335 DSP 作为从设备操作、以便当从 PC 输入值时、DSP 的 GPIO 管脚的输出可以通过 SPI 通信控制。 可以通过稍微修改示例代码来实现吗?

    2) 2)此外、如果我需要修改代码、我应该在随附的图片中修改哪个 C 文件? 示例文件包含多个 C 文件、因此容易混淆。