This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:寄存器详细说明

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1384003/tms320f280025-detailed-description-of-registers

器件型号:TMS320F280025

工具与软件:

我在 F280025数据手册中没有找到各种器件的寄存器详细信息、例如 CAN 的状态寄存器等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请注意,由于美国假期,团队中的大多数人都是 ooo 人。 请在接下来的2天内回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的耐心等待。 所有寄存器说明均可在器件技术参考手册中找到: https://www.ti.com/lit/ug/spruin7c/spruin7c.pdf 

    对于 CAN 寄存器、请参阅 CAN 章节(21)的末尾。 CAN 寄存器列表位于第 21.16.2节 CAN_REGS 寄存器。

    此致、

    Allison