This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:安全手册和 SafeTI 库

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1384910/tms320f28377s-safety-manual-and-safeti-lib

器件型号:TMS320F28377S

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

是否可以通过 SafeTI 库中的哪个功能来跟踪安全手册中的哪些安全措施已实施?

例如、FLASH8需要在"闪存预取、数据缓存和等待状态的软件测试"一章中定义的措施。 SafeTI 库的哪个函数会检查此情况?

Dieter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dieter

    请检查 F2837x SDL 封装中的 spruih0。 其中包含一个映射表。