This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335:两个 F28335器件之间的 F28335 SPI 通信

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1383690/tms320f28335-tms320f28335-f28335-spi-conmmunication-between-two-f28335-device

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

向大家问好、

我计划在实验中使用两个 TMS320F28335单元、其中一个作为主设备、另一个作为从设备。 您能否告知需要连接每个 TMS320F28335的引脚? 此外、一台控制 PC 是否足以进行此设置?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、由于美国假期、大部分团队都是 OOO。  请在下周回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对反应延迟深表歉意。 是否仍有此问题?  

    请务必首先参考这些 资源、以了解我们的 SPI 模块和所需连接:

    此致、

    Allison