This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:无需分配 GPIO 即可访问 EtherCAT LINKACT 状态

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1384482/tmdscncd28388d-ethercat-can-linkact-status-be-accessed-without-assigning-a-gpio

器件型号:TMDSCNCD28388D

工具与软件:

您好!

我看到存在使用 LINKACT0和1 LED 来确定链路状态和活动的参考。  

我们不直接从我们的器件驱动 LED、而是使用 IO 扩展器、因此没有将 GPIO 分配到这些 LED。

我可以通过某种方式从软件读取或访问状态?

-Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    Unknown 说:
    是否有办法从软件读取或访问状态?

    您可以查看 Beckhoff 的 ESC 寄存器文档吗? ET1100 Datasheet II (寄存器部分)应具有您正在查找的信息。

    您需要为 C28x 内核启用"对 ESC 寄存器的调试访问"位、才能读取这些 ESC 寄存器。 如果您有任何问题、敬请告知。   

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我想知道 ESC 内核上的"引脚"是否可以由 C28x 处理器访问、而不是由它驱动 GPIO 引脚。

    我在数据表中看不到提供 LINKACT LED 状态的任何寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有一个寄存器显示引脚的状态、但有一个链路状态寄存器。

    您还可以在 PHY 寄存器中读取链路状态。

    此致、

    Ben Collier