This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:280039C DCSM 有密码锁定下载问题

Guru**** 2536150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1370843/tms320f280039c-280039c-dcsm-with-password-lock-download-problem

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

您好、TI 专家 J ü:

我使用280039c 配置了软件工程、配置了 DCSM、启用密码锁定、然后将工程刻录到新 DSP 中、尝试了多次、每次都是相同的现象:第一次使用 out 文件后、会报告错误、DSP 发现只能显示密码、其他闪存和 OTP 数据为0、即锁定状态; 在这种情况下、程序运行异常、您需要再次连接、在解密并烧录出文件之后、密码完全锁定、然后程序正常运行、原因是什么?

首次下载错误为:

第一次密码没锁

但闪存数据已锁定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Foriner:

    请参阅此主题:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1293263/tms320f280039c-dcsm-program-error/5020125?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=f28003%252520dcsm%252520issue#5020125

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是不是专家建议您这样做? Tks

    图片中的链接是页面关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Foriner:

    是的、这是在使用自定义密码时对用户 OTP 进行编程的正确方法。 否则、区域将在密码编程后被锁定、从而阻止对用户 OTP 的其余部分进行编程。 如果区域被锁定、并且 GRABSECT 值保留为所有 FS、则整个闪存将不可访问。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试过你说的、它真的很有效。 但我想知道、这2个选项到底有什么影响、是否必须同时取消选中这2个选项? 较早版本的 CCS 没有第一个选项、第二个选项通常是默认选中的、如果我刚取消选中第一个选项、是否可以解决问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Foriner:

    Luke 目前是 OOO 直到7月1日。 我将会了解我们是否能邀请有关该线程的另一位专家。

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、期待新专家的回复。
    我想确定哪个选项会产生更大的影响、这种影响的机制是什么? 为什么 ccs12的默认工程配置存在 DCSM 烧录问题? TI 是否考虑优化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Foriner:

    我已经弄乱了其他几位专家,让我再次 ping。

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frontier:

    是的、用户需要选择这两个选项、因为在读取安全设置进行验证时、器件会被新的安全设置锁定。 同样、如果您已使用现有密码解锁安全器件以重新编程、则复位器件将再次锁定、并且编程操作将失败。  

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是未选中吗? 我想知道的是、当刻录 DCSM 时、1)选项1、为什么不允许在刷写之前复位 DSP? 在刷写之前复位 DSP 和不复位 DSP 之间有什么区别? 2)选项2、如果我在刷写后取消验证、如果出现刷写错误、该怎么办? 是否存在任何风险? 此外、这个闪存是否包括烧录 OTP?
    此外、如果您在烧录 DCSM 时需要取消这两个选项、那么在构建工程时、TI 为什么不默认取消这两个选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="459289" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1370843/tms320f280039c-280039c-dcsm-with-password-lock-download-problem/5258688 #5258688"]1)选项1、为什么不允许在刷写前重置 DSP? 在刷写之前复位 DSP 和不复位 DSP 之间有什么区别?[/QUOT]

    在刷写器件之前、需要输入正确的128位密码来解锁器件。 如果您重置器件、它将重新锁定器件、闪存编程将失败。  

    [报价 userid="459289" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1370843/tms320f280039c-280039c-dcsm-with-password-lock-download-problem/5258688 #5258688"]2)选项2、如果我在刷写后取消验证、如果出现刷写错误、该怎么办? 是否存在任何风险? 此外、该闪存是否包含烧录 OTP?[/QUOT]

    仅当用户刷写用户 OTP (具有安全设置)时、才需要执行此操作。 如果没有、则不需要。  

    此外、如果您在烧录 DCSM 时需要取消这两个选项、为什么在构建项目时 TI 不默认取消这两个选项?

    我想我们有这个选择。 我来咨询一下我们的闪存工具团队、马上给您答复。

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Foriner:

    与 Vivek 和 Out 团队讨论了这一点、因为不使用 DCSM 的客户始终希望启用这些选项、因此这些选项将在未来 CCS 版本中继续默认启用。 对于给您带来的不便、我们深表歉意。

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我们。

    谢谢!

    Luke