This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:为什么12位 ADC 只需要10.5 ADCCLK 即可完成转换?

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1383361/tms320f280049-why-12bit-adc-only-need-10-5-adcclk-to-complete-conversion

器件型号:TMS320F280049

工具与软件:

大家好、团队成员:

为什么12位 ADC 只需要10.5 ADCCLK 即可完成转换?

我认为、它至少需要12个 ADCCLK。

此致、

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、由于美国假期、大部分团队都是 OOO。  请在下周回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zane

    [quote userid="571998" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1383361/tms320f280049-why-12bit-adc-only-need-10-5-adcclk-to-complete-conversion

    我认为、它至少需要12个 ADCCLK。

    [报价]

    我认为我们不能分享来自 ADC 架构的太多细节、但我可以告诉您一些 ADC 位是并行计算的。

    此致、

    Ben Collier