This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:深度睡眠

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1383318/tms320f2800157-q1-deep-sleep

器件型号:TMS320F2800157-Q1

工具与软件:

各位同事、大家好!

关于 从 CAN FD 或 LIN 从深度睡眠概念唤醒、您有什么相关信息吗?  客户需要满足两个层面的需求:最低–总线流量唤醒、高级–根据电报/帧 ID 进行选择性唤醒。

TI 能否提供这两个级别?

谢谢!

Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、由于美国假期、大部分团队都是 OOO。  请在下周回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pramod:

    是否有任何更新?

    谢谢!

    Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daria、

    我假设这里提到的深度睡眠是器件级低功耗模式(例如中止和睡眠)、而不是具体的 CAN-FD 和 LIN 模块。  如果是前者、C2000器件能够通过 GPIO 从 HALT 和 STANDBY 唤醒。  可以配置 HALT/STANDBY 唤醒、以便 LINRX 引脚上 CANRX 的任何活动都可以退出这些低功耗模式。

    但是、没有依赖于电报/帧 ID 的选择性唤醒功能。

    此致、

    Joseph