This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:需要一些有关定制 LFU 的建议

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1383118/tms320f280039-need-some-suggestions-on-customized-lfu

器件型号:TMS320F280039
主题中讨论的其他器件:TIDM-02011

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在 F280039上开发 LFU 功能。  我在这里要求提供建议。 以下是它们的要求。

1.组0有两个引导加载程序。 引导加载程序1是默认设置、不会进行升级。 引导加载程序2. 可以升级

2、两个应用程序在银行1和银行2上,作为双备份。 如果一个应用程序由于升级失败而损坏、引导加载程序将切换到另一个应用程序。

3.当应用程序正在运行时,主机发出升级命令。 应用将切换到引导加载程序以接收数据(新应用代码)并写入闪存。 但是、只会传输部分数据、而不是整个应用映像。 写入部分数据后、引导加载程序将切换回 APP。 该过程会重复执行、直到所有图像都已传输并写入闪存。

根据上述要求、客户有以下问题。

  • 当使用2组应用程序时、在如何处理软件版本方面是否有成功经验? 例如、它应该在 bank1上为 v1.0、在 bank2上为 v1.1、而下一个版本 v1.3 将在 bank1上运行? 这样、开发人员每次升级软件时都需要更改 cmd 文件。
  • 在上述三项要求中切换到引导加载程序时、如何确保即使引导加载程序出现错误、引导加载程序也可以切换回应用? 此外、切换到引导加载程序时、如何保存应用程序的上下文、以便该应用在 切换回时可以继续其工作?

此致、

挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、由于美国假期、大部分团队都是 OOO。  请在下周回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    挂起、

    1.对于版本、由于擦除的闪存为 FFFF、通常我们使用递减法。 但是、这仅用于说明目的。 客户实际上必须决定版本控制方案并使用它。 为什么 cmd 文件需要根据版本进行更改? 我同意他们需要为不同的存储体具有单独的 cmd 文件。

    2.在我们的 LFU 示例中、在主机发出 LFU 命令时、执行将从应用切换到引导加载程序。 但是、中断仍然启用。 这意味着每当发生中断时、都会执行应用中的 ISR。 在空闲期间、执行回退到引导加载程序。 这与您在上面所描述的内容是一致的。 ISR 上下文保存由 C 编译程序在软件中完成、因此用户无需在此采取任何特殊步骤。 (除非用户编写了一些汇编代码 ISR、在这种情况下、他们需要按照必要的运行环境保存和恢复步骤操作)。

    我们的 LFU 示例不能解决的部分是您提到的"引导加载程序错误"。 因此、我们的闪存中只有一个引导加载程序。 我想了解在什么上下文下可能会出现引导加载程序错误、之后您需要返回到应用 我可以了解引导加载程序升级过程中出现错误的可能性、因此需要备份/默认设置。 只要引导加载程序升级和应用程序升级是单独完成的、我就不会看到问题。

    谢谢!

    SIRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sira:

    为了阐明它们的用例:

    为什么 cmd 文件需要根据版本进行更改?

    ->例如、该器件目前在组0上有引导加载程序、在组1上有应用 v1.0、在组2上有应用 v1.1。 此时、他们希望将 app v1.2建立在 app v1.1之上。 请注意、应用 v1.2应到达 bank1、覆盖 app1.0、因为如果 LFU 到 app1.2失败、例如、由于连接丢失、app1.0将损坏、器件应将 app1.1作为备份运行。 由于 app1.2是根据 app1.1被修改的、因此它使用 bank2 cmd、并且它们需要更改为 bank1 cmd。 从 app1.2制作 app1.3时会发生相同的过程。  

    ISR 上下文保存由 C 编译程序在软件中完成、因此用户无需在此采取任何特殊步骤

    -> 我同意,用户不需要担心 ISR 的上下文保存,但应用背景如何?  如果应用 使用 LB 指令切换到引导加载程序、则在引导加载程序完成任务后、引导加载程序应该如何切换回应用、但让应用在 LB 指令后立即执行行而不是从应用条目中执行这一行?

     "引导加载程序错误"

    ->请客户提供此详细信息  

    此致、

    挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    挂起、

    是的、备用版本将使用备用链接器 cmd 文件、这是理解的。 但是、"确切版本名称"和链接器 cmd 文件之间没有额外关系。 只要使用链接器 cmd 文件维护替代版本控制关系、就没有问题。

    是的、您将使用 LB 从应用分支到引导加载程序、同样、您将使用 LB 从引导加载程序分支到新应用(LFU 入口点)。 TIDM-02011中详细说明了这一点。

    谢谢!

    SIRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sira:

    从应用程序分支到引导加载程序后、在某些情况下(__LW_AT__例如、新应用程序未完全下载)它们需要分支回同一个应用程序、并在分支到应用程序之前继续上一个作业。 为了实现这一目标、他们需要设计某种上下文保存、以便当引导加载程序分支到应用时、它会分支到应用程序在分支到引导加载程序之前运行的位置。而不是分支到应用程序条目、对吗? 希望避免设计这种上下文保存机制。

    此致、

    挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    挂起、

    在这种情况下、您可以使用 LCR 指令而不是 LB 指令、并返回 LRETR 指令。 这将导致它从分支的位置返回到相同的位置。 您可以参考 spru430f。

    谢谢!

    SIRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hang:

    TI 链接器具有集成的预处理器、如果版本传递给链接器、则可以使用它来根据版本更改应用程序的起始地址。 或者、您可以为两个组构建固件(具有两个链接器脚本)。 这样、您就可以为每个固件版本使用每个组。 您必须实施某种协议、以选择最旧版本的存储体。

    对于您的第二个问题:如果您在应用程序本身中实施新固件的上传和存储、会怎么样? 上载第二个组后、可以检查上传的映像、然后可以通过调用引导加载程序来重新启动应用程序。

    如果确实需要保存固件的上下文、则还必须将一个版本固件的上下文传输到新版本的固件。 如果不需要这样做、那么我就看不到、为什么在极少数情况下需要这样做、那就是固件上传失败。

    如果您确实想保存 固件的状态、并将其加载到另一版本的固件中、则应考虑采用某种受版本控制的 RAM 数据库来适应固件状态。

    此致、

    Torsten