This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用 RTOS 分析器时出现问题

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1385482/tms320f28379d-problem-using-rtos-analyzer

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28377SC2000WARE

工具与软件:

您好!  

我叫 Vincent。 我目前正在使用 SAFE RTOS Pad_Demo 提供的演示。 我想使用 RTOS 分析器来进行一些实时研究、但却不起作用。 当我尝试启动执行分析时、出现以下警告/错误:"无法检测到 UIA 配置。 以下其中一项是必需的。。

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    RTOS 分析器专为 TIRTOS 而设计、因此与 FreeRTOS、SafeRTOS 等不兼容

    谢谢!

    Arnav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么我可以使用哪种类型的分析器 来进行 SAFERTOS? 你有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有可直接用于 SAFERTOS 的此类分析仪、至少对于 C2000器件是如此。 就 FreeRTOS 而言、我们有一个 ROV (运行时对象查看器)可用于堆栈和堆、任务状态等的运行时监控 您可以使用 C2000Ware v5.02和最新版本的 CCS Theia IDE 尝试这一点。

    谢谢!

    Arnav