This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:从 TI-RTOS (SYSBIOS/DSPBIOS)到 FreeRTOS 的迁移指南

Guru**** 2949640 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1385496/tms320f28p650dk-migration-guide-from-ti-rtos-sysbios-dspbios-onto-freertos

器件型号:TMS320F28P650DK
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS、 C2000WARE

工具与软件:

尊敬的 Champs:

我是为我们的客户提出这个问题。

该用户曾在 F28075上使用 TI-RTOS 并希望迁移到 F28P65x。

意识到 TI 已从 TI-RTOS (SYSBIOS)迁移到 FreeRTOS、用户询问是否有迁移指南可以加快迁移速度?

或者有任何进一步的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    对于 C2000器件从 TIRTOS 迁移到 FreeRTOS、没有相关指南。

    C2000Ware SDK 中提供了演示 FreeRTOS 设置和使用的示例、可用作参考。

    谢谢!

    Arnav