请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28P659DK-Q1 工具与软件:
您好、TI 专家:
我 在 TRM 中没有找到 F28P65X 的最小擦除单元、但在示例代码中、好像有一个扇区(1K*16位)是最小擦除单元。
你能帮我谈谈这一点吗?
另一个问题是、擦除功能会同时擦除数据和 ECC。
这是否意味着如果我 擦除 sector0(1K*16位),相关的 ECC 存储器(128*16位)将一起擦除?
是否可以 单独擦除 ECC 存储器、而不擦除扇区0数据?