This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:CLB 问题

Guru**** 2828355 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1381275/tms320f28388s-clb-questions

器件型号:TMS320F28388S

工具与软件:

您好!

客户正在查看 CLB 工具。

请指导我们如何使用汇编语言的查找表在 CLB 工具屏幕上实现公式。

如果您查看 sprui33h.pdf 文档中的29.4.6异步输出调节(AOC)块、它似乎在操作输出、但如果只能操作最多两个输入(AND、OR、XOR)、它看起来与查找表是分离的。

请详细说明此器件的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供您尝试创建的查找表输出的示例?

    CLB 工具用户指南应提供有关以下方面的说明:

    https://www.ti.com/lit/ug/spruir8b/spruir8b.pdf?ts = 1719843598921&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Luke:

    很抱歉、由于邮件丢失、我的回复迟到了。

    由于 CLB 工具的使用受限、客户希望使用机器语言。

    我们来看一下查找表输出的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以使用以下 driverlib 函数手动配置 LUT、我不需要使用汇编语言:

    CLB_selectLUT4Inputs
    CLB_configLUT4Function
    谢谢!
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    您能告诉我 TRM 数据中 FN (FIELD)的特定表值以及 CLB_OUTPUT_LUT_1寄存器(偏移= 2Eh)[复位= 00000000h]的位22至15?