This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:关于低负载电流检测的建议

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1385152/tms320f280039c-suggestion-on-current-sensing-at-low-load

器件型号:TMS320F280039C
Thread 中讨论的其他器件:PMP2338.

工具与软件:

尊敬的 Champ:

我要求为我的客户提供服务。

他们基于 PMP23338采用 AMC + SDFM 解决方案进行电流感应。

由于 sinc 滤波器是 一种移动平均滤波器、客户一旦接收到来自 SDSYNC 事件的同步信号、就决定转换数据、并且  SDSYNC 事件配置为 ePWMx_SOCy、其中 SOCy 在开关 PWM 周期的中间设置。

我们遇到的情况是在轻负载时、PWM 占空比几乎很小、我们可以看到噪声会在这里耦合并覆盖整个 PWM 周期、因为 MOS 会立即导通/关断。

在轻负载条件下、 消除 影响电流环路控制的噪声有何建议?  

感谢您的支持。

此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnny:

    感谢您的耐心。

    您能否与客户核实他们用于测量 AMC1306输入端电流的 R 和 C 的值是多少?

    此致、

    哈迪