This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:有关 TMS320F2800157存储器上电自检(MPOST)的查询

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1384978/tms320f2800157-inquiry-about-memory-power-on-self-test-mpost-for-tms320f2800157

器件型号:TMS320F2800157
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

您好!

我需要了解 TMS320F2800157目标是否支持存储器开机自检(MPOST)。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在更新有关 MPOST 功能的器件勘误表、rev0和 revA 器件上的 MPOST 存在问题。  RevB 器件没有任何问题。

    对于 revA、为了确定 MPOST 是否能够正常运行、您需要查看 OTP 版本、如下所示

    检查 OTP 版本: 固定材料的 OTP 修订版本号将大于1。 可以使用 OTP 版本号位置确定 OTP 版本号。 MPOST 将按照适用于这些器件的器件 TRM 中的说明工作。  OTP 修订版本位于内存地址 0x0007 11DE 上的8LSB 内
    • F280015x SDL 中的等效存储器测试: 使用 F280015x 软件诊断库(SDL)中包含的 STA_March 函数、可以从主应用程序中执行存储器的等效测试。 SDL 包含在 C2000Ware 安装程序中、位于以下父目录中:c:/ti/c2000/C2000Ware_5_02_00_00/libraries/diagnostic/f280015x/. 请参阅示例文件夹中的"测试应用"工程、以及 docs 子文件夹中 STL 的描述、了解如何调用该存储器检查。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    好的

    Matthew