This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:数字控制系统

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1381961/tms320f280025-digital-control-systems

器件型号:TMS320F280025

工具与软件:

https://www.ti.com/lit/ug/spru485a/spru485a.pdf -第87页

FC_PWM_O_DRV -此变量是否会弱磁? 使用限制功能提高 RPM

谢谢!

Lediyal K

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、由于美国假期、大部分团队都是 OOO。  请在下周回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lediyal:

    "FC_PWM_O_DRV"模块不会进行磁通减弱。 它只通过过调制增加输出电压。

    谢谢!

    嘉兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您能解释一下如何为弱磁设置 Id_ref。 (请提供是否有任何可用的应用手册)

    谢谢!

    Lediyal K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lediyal:

    DMC 库中没有一个用于弱磁的现有模块。 我强烈建议您参考最新的电机控制 SDK 中的通用电机控制实验项目、其中包含弱磁软件示例、并且还在用户指南中提供了理论介绍。

    谢谢!

    嘉兴市