This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:双通道系统中的安全措施

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1383849/tms320f28377s-safety-measures-in-a-two-channel-system

器件型号:TMS320F28377S

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

《安全手册》要求外设采取以下两种安全措施:

  • 已写入配置的软件回读
  • 静态配置寄存器的定期软件读回

我们假设这在双通道系统中不是必需的。

TI 是否评估了双通道系统的安全措施?

提前感谢您的支持

Dieter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要再过一天来回到你身边。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="470699" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1383849/tms320f28377s-safety-measures-in-a-two-channel-system "]《安全手册》对于外围设备要求采取这两项安全措施[/QUOT]

    您指的是什么安全手册?  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    sprui78d.pdf:" TMS320F2837xD、TMS320F2837xS 和 TMS320F2807x"的功能安全手册

    此致

    Dieter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     C2000工业安全包中包含一个双通道 ISO-13849安全概念、这可能会对您的学习非常有帮助。 如以下白皮书所述、您需要联系您的现场代表才能访问此包装。  

    https://www.ti.com/lit/po/swab013e/swab013e.pdf