This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:应用问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1377770/ucc28c42-application-issues

器件型号:UCC28C42

工具与软件:

您好!

PN:UCC28C42DR

UCC28C42DR 时、客户收到了两 包、每包2500件、分为两批 、两个来源:马来西亚和墨西哥。

马来西亚的 UCC28C42DR 具有24V 过载 保护问题。 墨西哥原产地的性能测试正常。

 在 马来西亚生产的 UCC28C42DR 问题的原因是什么? 如何解决它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reed、

    当提到"24V 过载保护问题"时、您会更具体一点吗? 执行了哪种测试? 控制器面临什么样的问题? 您能否提供已完成测试的原理图和波形?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     曼努埃尔您好!

    测试方法是当开关电源电路的24V 输出短路时(80-800VDC 输入、24V 输出)、两个电源的28C42芯片的 COM 引脚电压存在显著差异。 墨西哥源极的 COM 引脚电压将达到大约5.8V、但马来西亚源极的 COM 引脚电压将只达到大约5V。 正是这种电压差导致马来西亚裔在后端电压分压后无法达到我们保护的电压值(与比较器的电压值和电阻分压后的 VREF 5V 相比、比较器输出会翻转到低电平并下拉 RT/CT 保护)、28C42将继续输出、不能对短路过载情况提供保护、具体电路图仍不方便。 我们的产品以数以万计的器件稳步发货、对该电路进行更换之前、使用28C42芯片一定不会有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reed、

    我正在联系能够为此问题提供更好支持的产品工程师。 我会在得到回复后立即回复您。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reed、

    我刚刚注意到、2022年9月至2024年6月、修订历史记录发生了变化(请参阅下文)。 最有可能的是,墨西哥徽章有最新的修订版,马来西亚徽章有以前的修订版。 您需要根据新的 COMP 电压规格调整现有设计。 您可以共享原理图、我们也可以帮助您找到所需的更改。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    您是否有 PCN 文档的最新版本?

    我尚未收到原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    我不确定什么是 PCN? 获得原理图后、您可以通过分享该原理图来提供更改所需的帮助。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    当普通材料在开关电源的24V 输出端发生短路时、COMP 引脚的电压约为5.8V。 当异常材料发生短路时、COMP 引脚的电压约为5V。 分压后、电压值接近我们设置的过载保护比较点、导致无法降低 RTCT 和过载保护失效(先前的5.8V 分压可以触发保护)。 请针对来自 TI 这两种来源的材料提供有关 COMP 引脚电压值的相关设计更改和测试报告。

    下面是 UCC28C42的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reed、感谢您分享原理图。

    借助 COMP 引脚在 OUT 短路时达到5V 的"异常"材料、您可以在误差放大器(LP2901DRG4)的正输入端设置更高的电压、从而增加分压器的47k Ω 底部电阻器。 您可以将其增加到80k Ω、使 V (7)=~4V。 4V 应高于来自 VREF 的 V (6)=~3.4V、以便 RT/CT 通过二极管钳制。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manuel:
    "您能否从这两个地区为 UCC28C42DR 提供有关 COMP 引脚电压值的相关设计更改和测试报告?"
    由于更改保护点会影响产品的其他方面的性能、因此客户希望了解对材料本身所做的详细修改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reed、

    我没有这些信息、我不确定这些信息是否是公开的。 请允许我联系我的团队、看看是否可以获得这些信息并与您分享。

    谢谢你