This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:读取带电流输出的模拟绝对编码器

Guru**** 2558170 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1386961/tms320f280049c-reading-analog-absolute-encoder-with-current-output

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:TMS320F28335

工具与软件:

问题说明: 我有一个模拟绝对编码器、它每45度提供4 -20mA 的电流输出。 为了从该编码器读取位置数据、我将 ADC 引脚与120欧姆下拉电阻器一起使用。 由于输出介于4 -20mA 之间、因此我得到预期的480至2400毫伏之间的输出电压。 使用此值、原始 ADC 值偏移为0、然后除以最大输出值以在0-1之间进行缩放。 最后、通过乘以4 π、将标幺值位置转换为弧度。 但我将此编码器用于32极 PMSM 电机中的位置检测、这意味着编码器每45度周期需要2个22.5度周期。 为了实现这一点、我将使用 mode 函数将45度信号分为两个周期。 问题在 Mod 操作后立即开始、像图像中所附的那样、大约每隔22.5度周期中间出现一个尖峰。

已尝试的解决方案: 我将使用 Simulink 编写和生成代码。 观察原始 ADC 值显示没有尖峰、也不使用示波器检查 ADC 的输入电压。 缩放的值也介于0-1之间、且不会超出范围。 我还尝试了使用不同的编码器并得到相同的结果。 在 F280049C Launchpad 上而非我自己的硬件上运行相同的代码也不能解决问题。 但是、如果针对不同的处理器(TMS320F28335控制卡)运行此完全相同的算法、则编码器的位置感应没有问题。

我应该采取哪些其他步骤进行故障排除? 正如我所说的、将 TMS320F28335控制卡与定制的扩展坞卡一起使用不会出现任何问题、这意味着算法本身运行良好。 定制硬件拥有控制卡所具有的与 ADC 和模拟子系统相关的所有元件(ESD 保护除外)、因此它看起来也与硬件无关。 以下是我用于 ADC 输入的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    观察原始 ADC 值观察看不到任何尖峰、也没有使用示波器检查 ADC 的输入电压。

    由于您在原始 ADC 值中未看到该尖峰、因此我们不再关注 ADC 输入电路。

    [quote userid="557906" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1386961/tms320f280049c-reading-analogue-absolute-encoder-with-current-output 这样、原始 ADC 值偏移到0、然后除以最大输出值以使其缩放到0-1之间。 最后、通过乘以4 π、将标幺值位置转换为弧度。 但我将此编码器用于32极 PMSM 电机中的位置检测、这意味着编码器每45度周期需要2个22.5度周期。 为了实现这一点、我将使用 mode 函数将45度信号分为两个周期。 问题在 MOD 操作后立即开始、像图像中所附的那样、大约每隔22.5度周期中间出现一个尖峰。

    如果我正确理解您、如果您在 mod 操作之前绘制这些输出步骤中的任何一个、则不会出现尖峰? 例如、如果您在将值乘以4 π 之后绘制成图形、那么您不会看到任何输出尖峰?  

    此致、

    Ben Collier