This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:将程序加载到子卡

Guru**** 2649655 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1382985/tms320f28388d-loading-program-to-daughter-card

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

大家好、我正在尝试 使用 UniFlash 通过刷写.out 文件来对 TMS320F28388D 子卡进行编程。 不幸的是、我没有让它开始工作。 似乎加载文件到控制器工作正常、但当我尝试验证时、我收到附加的错误消息。 另外、加载的程序也无法从控制器获得预期结果、因此我不认为加载正确。 我可以在这方面获得一些帮助吗?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surendra:

    是否 将任何初始化段映射到链接器命令文件中的地址0x0?   

    基于闪存的链接器命令文件中不应有任何此类段。  但是、独立验证错误显示您在该位置有映射的内容。

    请检查。

    谢谢。此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    我不确定、我通常只是发送.out 文件、然后我将它们加载到子卡上。 我会咨询一些固件工程师、也会询问他们。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、我能够在使用 Uniflash 后让该程序运行、但仅当我选中"Run target after Program Load/Flash Operation"框时。 如果我重启电路板、则程序在启动时无法加载。 我检查了用户手册、并且我认为所有开关(S2)都处于正确的位置(左侧、左侧)以便从闪存/USB 引导、但我仍然没有让程序从上电运行。 有什么建议吗?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surendra:

    很抱歉耽误你的时间。  我们受到飓风贝丽尔的影响。  我们将在本周结束时回复您。

    谢谢。此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    你有什么建议吗? 控制卡中是否需要 SD 卡?

    谢谢!

    Surendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Surendra、

    我建议您获取链接器命令文件、并检查它以查看是否有任何映射到该地址的内容。  这可能是应用程序无法引导的原因(因为您已经检查了引导引脚配置且正确)。

    谢谢。此致、
    Vamsi