This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:使用两个时钟源

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1386804/tms320f28388d-using-two-clock-source

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

您好、先生、

我正在设计用作 uC TMS320F28388D 的电路板。是否可以使用两个振荡器、其中一个 X1、另一个 AUXCLKIN。
如果你给我开悟,我会感激的。

提前感谢您
此致、
Semih Senyuz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Semih:

    是的、这是可能的。  但根据下面的时钟图、AUXCLK 将只能选择为 EtherCAT、USB、CANBit 时钟和 Cortex CPU 计时:

    此致、

    Joseph