This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:如何从测量的交流信号中去除 PWM 噪声。

Guru**** 2560240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1382255/tms320f28335-how-to-remove-pwm-noise-from-measured-ac-signal

器件型号:TMS320F28335

工具与软件:

尊敬的先生:

我使用的是3相电压源逆变器。 目前、 交流输入来自三相 可变电压源。  使用二极管电桥产生直流电压。 使用分压器网络和 OPAMP 检测交流电压。

使用 RC 网络过滤 ADC 输入。 如果 PWN 信号关闭、则该信号是干净的。 打开 PWM (12.8KHz)开关后、 测得的信号上会出现重噪声、并且逆变器输出失真的交流信号。 连接交流采样信号的屏幕截图。 请建议如何从硬件本身消除该噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    ePWM 专家目前不在办公室、直至7月9日星期二、因此请预计会有一些响应延迟。 由此给您带来的不便、我深表歉意。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是 PWM 问题。 用于过滤 ADC 信号的外部 RC 滤波器。 请确保 RC 滤波器截止频率足够低、以便使 PWM 开关噪声实现良好的衰减。 对于您感应到的电压信号、使用大约1/10 th PWM 频率的 RC 滤波器截止频率

    除此之外、它还可能与您的 PCB 布局有关、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Shamim 的帮助。 我会仔细检查、很快就会回来给您。 请保持案例处于打开状态。