This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:澄清了默认情况下的 ADC 校准地址

Guru**** 2872290 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1387677/tms320f2800137-clarify-adc-calibration-address-by-default

器件型号:TMS320F2800137
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

hi champs、

我是为我们的客户提出这个问题。

用户通过参考我们的位字段示例来使用位字段代码、但默认情况下用户对 ADC 校准地址感到困惑、因为其 ADC 结果看起来很糟糕。

调试后、我们发现、

在位域代码中、

C:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\device_support\f280013x\common\source\f280013x_adc.c

在 driverlib 代码中、

C:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\driverlib\f280013x\driverlib\adc.c

它们看起来不同。

此外、在数据表中、TI OTP 应该从下表7-1中的0x71000开始、因此我们对位字段代码中使用的地址感到困惑。

问题:

您能否帮助在位字段和 driverlib 中阐明上述默认校准地址?

以下哪一项是正确的、或者两者都是错误的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    driverlib 函数正确;位字段不正确。 我已经向我们的软件团队提交了一个用于修复此错误的请求单。

    谢谢!
    Ibukun