Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, SFRA, TIDM-DC-DC-BUCK
主题中讨论的其他器件:SFRA、 TIDM-DC-DC-BUCK、powerSUITE、 C2000WARE
工具与软件:
数字电源降压电路的特性如下:
1、总线电压 DC310V,输出电压 DC110V
2. PWM 频率为30k
3、算法采用 PID 调整
目前的问题如下:
1.空载输出电压乘以一个阶跃形状、输出电压波形如图1所示

BUCK 电路采用传统的非隔离式 BUCK 电路、输入为310V (220V 整流)、输出为110V
是否有任何可供参考的电源 PID 算法代码? 谢谢!