This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:使用 Uniflash 对双核示例项目进行编程。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1386351/tms320f28p650dk-use-uniflash-to-program-dual-core-example-project

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

hi champs、

我正在测试 F28P65x led_ex1_c28x_dual_blinky_CPU1示例工程、并生成 CPU1和 CPU2的 Intel 十六进制文件、在本例中、我们将闪存组0-2分配给 CPU1、将组3-4分配给 CPU2。  我尝试使用 Uniflash 来对 CPU1和 CPU2的十六进制文件进行编程、可以毫无问题地对 CPU1进行编程、但在尝试擦除 CPU2的闪存存储体3时 Uniflash 会停止、而对 CPU2进行编程失败。

请注意、使用 F28P65x 双核器件的 Uniflash 程序 CPU1和 CPU2的正确流程是什么?

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    TMS320F28P65x 闪存插件使用说明:  

    (i)在使用闪存插件执行任何闪存操作之前、

    (a)请选择应将哪些闪存存储体映射到哪个 CPU (CPU1与 CPU2)-此选择应在 CPU1闪存插件 GUI 中完成。

    (b)请选择用户想要擦除闪存插件的闪存存储体(在 CPU1闪存插件 GUI 和 CPU2闪存插件 GUI 中)  

    (c)对于独立 CPU2闪存操作:在执行任何 CPU2闪存插件操作(包括将任何可执行文件加载到 CPU2闪存)之前、请使用 CPU1闪存插件 GUI 中的 Configure Clock 按钮配置 PLL。

    谢谢。此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    上述内容是否有助于解决此问题?

    谢谢。此致、

    Vamsi