This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK:谐波抑制

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1387523/c2000ware-digitalpower-sdk-harmonic-suppression

器件型号:C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK
Thread 中讨论的其他器件:TIDM-1000

工具与软件:

尊敬的专家:

我们能否提供有关谐波抑制的解决方案?

谐波的来源是电源。 负载为1.7-2.6kW 的三相电机。 VDC 具有大的电解电容。 在谐波中有更多的五次和七次谐波。

此致

Anka Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有任何仅涉及谐波抑制的东西。 但是、如果您查看 TIDM-1000或 TIDM_HV_1PH_DCAC 参考设计、会发现如何在控制设计中消除选择性谐波。

    这不是你要找的。 但它会让您了解如何实现您想要做的事情

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Shamim、您好!

    您能告诉我、TIDM-1000在何处选择性地消除谐波吗?

    Anka Zhang