This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP23338, C2000WARE, LAUNCHXL-F28379D, POWERSUITE, TMS320F28379D, PMP23069
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1386592/launchxl-f28379d-tms320f28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: powerSUITE、PMP23338 、C2000WARE、 TMS320F28379DPMP23069

工具与软件:

Hai、

我使用  LAUNCHXL-F28379D 进行定制。 如何自定义示例项目的初始化、以便为我们的应用初始化所有 PWM、GPIO、DAC 和 ADC 引脚。 任何人都可以提供任何 powerSUITE 定制指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sandra:

    您能否提供有关您尝试执行的操作的更多详细信息? 您的预期应用与您正在使用的软件示例有何不同?

    谢谢!
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试使用参考电路板定制10kW 单相 PFC。

    我将直接尝试使用 C2000Ware powerSUITE 中 PMP23338文件夹内的 F280039示例项目"3kW 单相图腾柱无桥 PFC、最大输入电流为16A "。

     我知道子模块中的接头不同、但如何修复它? 您能解释一下如何针对我们的电路板(即 TMS320F28379D)定制示例吗?

    如果有任何帮助、我会很感激。 我没有提供任何输入、也没有连接任何跳线。 我一开始只是尝试运行这个项目。     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandra

    一种方法是从  C2000ware 中 F28379D 的 EPWM 示例工程开始。 运行后、请尝试在该项目中导入 pmp23338的项目文件。

    优于 C2000ware 工程、您可以参考 TIDM HV DC-AC (在 F28379D 和 F28004x 上实现)和 pmp23069 (在 F28004x 和 F28003x 上实现)。 从 TIDM HV DC-AC、F28379D 版本开始、然后从 pmp23069中导入工程文件。 pmp23069和 pmp23338项目几乎相同、但 pmp23338具有基于 SDFM 的电流感应功能。

    谢谢你

    侯赛因·阿米尔