This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:是否有任何 C2000器件可以支持高分辨率 NCO 功能?

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1387887/tms320f2800157-is-there-any-c2000-device-may-support-high-resolution-nco-function

器件型号:TMS320F2800157

工具与软件:

Dears、

我的客户正在寻求 MCU 或 DSP 解决方案来支持 NCO 功能:需要10~200kHz 方波并具有高分辨率 (< 1Hz 频率)。 我们是否有任何 DSP 能够支持此类应用?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    抱歉、什么是 NCO 功能?  

    我们器件提供从10kHz 到200kHz 的 PWM、这些 PWM 具有高分辨率、在边缘支持高达150ps 的每步长。

    此致!

    Ryan Ma