This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:如何符合 TI 的 CCS3.3?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1387406/tms320f28035-how-to-complier-ccs3-3-with-ti-complier

器件型号:TMS320F28035

工具与软件:

尊敬的专家:

我在这里询问我的客户。

他们具有基于 CCS3.3的旧工程、以前他们可以编译并编译器、而不会出现任何错误。 但现在它们将相同的工程加载到 CCS3.3、那么该工程会报告以下错误:

我们访问以下链接:

https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_ccs33-windows10.html

但是、旧工程和我们的 TI 示例仍然无法在这里取得成功或获得成功。 你有什么建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绍兴市  

    正如链接所述、CCS 3.3仅在  Windows XP-32上正式受支持。 在他们的 Windows 10系统的后台可能发生了一些变化、我无法帮助他们进行调试、

    我认为他们的选项如下:

    1.(推荐)迁移到较新版本的 CCS。 如果一些客户在使用 C24x 器件、就需要使用 CCS 3.3、但 F2803x 不需要 CCS 3.3。 他们可以使用任何较新版本的 CCS。

    2.为 CCS 3.3构建 Windows XP-32系统。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    谢谢。 该问题已解决。