This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:使用 CLA 时、调试探针处于在线状态且结果正确、但移除调试探针后的结果不正常!为什么???

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28374S, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1387238/tms320f28374s-when-using-cla-the-debug-probe-is-online-and-the-results-are-correct-but-abnormal-result-when-removing-the-debug-probe-why

器件型号:TMS320F28374S
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

大家好、 尊敬的 TI 工程师和 每个人。

  • 微控制器上 :TMS320F28374S
  • 开发环境 : CCS v12.
  • 调试探针 :XDS110 USB
  • 问题 : 在 TMS320F28374S 中使用 CLA 时、调试探针处于联机状态且结果正确、但移除调试探针时结果不正常!为什么????

项目信息如下描述:

CMD 配置

2.库文件

3、CLA 初始化代码

4、TestCode

5.核实

XDS200在线、结果正确、下图

但是 、在移除 XDS110并重新为其通电后、结果不正确。下图

注释:
黄色波形代表角度。 由于使用了 PWM 输出、数字示波器的数字滤波截止频率不能设置得非常低、波形有些不精确。 绿色通道对应于角度!的正弦值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能是链接器 cmd 文件的问题。 你能否简单地总结一下对链接器 cmd 文件所做的任何更改、为什么? 除非绝对必要、否则通常不建议更改此文件。 由于您要使用 CLA 数学库、我建议您使用适用于 F2837x 的 C2000ware 的库示例中使用的链接器 cmd 文件之一(如果您尚未这样做)。

    在此处查看链接的此类似主题

    此致、

    Delaney