This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:F28035的 PWM1互补输出驱动变压器电路是否可行?

Guru**** 2632135 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA, UC1707, UCC27324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1384627/tms320f28035-is-the-pwm1-complementary-output-driving-transformer-circuit-of-f28035-feasible

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:SFRAUC1707UCC27324

工具与软件:

新项目、降压电路(异步)、总线电压 DC310V 输出 DC110、MOS 晶体管由脉冲变压器驱动、可以使用图1中的脉冲变压器驱动吗? 此外、DCL 和 SFRA 使用自己设计的电路板。
谢谢!

                  图1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的柳军:

    EG27324不是 TI 器件、因此我们无法介绍该特定器件的功能。 如果它准确地接受来自 C2000微控制器的 PWM 信号并且与您的电源规格相符、则应该没问题。  

    DCL 和 SFRA 均为软件、因此无需任何独立的电路板。 但是、由于 TMS320F2803x 器件上缺少 FPU、数字控制库(DCL)将不能在您的器件上工作。 您应该考虑我们的一种支持 DCL 的较新器件、例如 TMS320F280013x、TMS320F280015x 或 TMS320F28002x。  

    同样、SFRA 应仅需要从器件到主机的 UART TX 和 RX 连接

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Peter Luong1

    您是否有脉冲变压器驱动电路和脉冲变压器驱动芯片?

    使用脉冲变压器驱动 MOS 晶体管时、如何防止由 MOS 晶体管的 VDS 引起的 VGS 误导?

    UC1707是否可用于替代 EG27324?


    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的柳军:  

    请允许我联系其他一些专家、获取他们对此问题的反馈、请给他们一些时间与您联系。 谢谢你

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    请查看有关在变压器应用中使用栅极驱动器的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slla602/slla602.pdf

    我们有 UCC27324、它是 EG27324的引脚对引脚替代产品(如果您不使用该 SD 引脚)。

    谢谢!
    Rubas