This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:默认引导引脚问题

Guru**** 2926590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1385907/tms320f28388d-default-boot-pin-question

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

您好!

在下图中、GPIO72和 GPIO84是默认引导模式引脚。

查看 controlCARD 或相关基准电路、会发现这两个引脚与单独的上拉电阻器和选择开关相连。

问题是、如果我将这两个引脚用作引导模式的 GPIO、但用作 EtherCAT 相关引脚、那么我可以引导至 JTAG 或闪存吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    问题是:如果我将这两个引脚用作引导模式的 GPIO、但用作 EtherCAT 相关引脚、我可以引导至 JTAG 还是闪存?

    我不认为我理解你的问题、请你进一步解释一下吗?  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的问题写错了。

    客户希望使用 GPIO72、GPIO84引脚作为 EtherCAT。

    如果我将其用作 EtherCAT 引脚、我想知道是否还有任何其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 TRM 的"器件引导配置"部分、根据需要、您可以选择不同的引导引脚。 您也可以具有0引导引脚并选择永久引导模式。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、本杰明  

    您能否详细解释如何使用0引导引脚?  此外、请说明如何更改引导引脚。

    TRM 的内容太多了、让人难以理解。

    我们将使用 GPIO72/84作为 EtherCAT 并使用闪存引导。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    TRM 会尽我所能地加以解释。 请搜索 "设备引导配置"部分、您将找到相关信息。

    此致、

    Ben Collier