This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:静态电流

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1387458/tms320f2800157-q1-quiescent-current

器件型号:TMS320F2800157-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

  1. 一些 Arm MCU 提供硬件跟踪功能、使我们能够在很少发生单元测试等入侵的情况下查看 MCU 中正在发生的情况。 TMS320F280015x-Q1处理器是否提供类似的功能?
  2. 是否有关于 TMS320F280015x-Q1在低功耗状态下的静态电流的信息?

谢谢!

Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daria、

    1.让我检查一下这个,明天再给你。

    是的、器件 数据表中有一 节关于电流消耗的信息  6.5功耗总结 .

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allison、

    关于第二个问题、

    第6.5节中的值显示了 IDD 和 IDDIO 的 mA 范围、值太大(目标值< 100uA)。

    我是否正确地解释了此信息、或者您是否有其他方法来实现超低功耗模式?

    谢谢!

    Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daria、

    对不起,我今天没有得到这个。 不过、让我明天补充说明这两个项目的情况。 感谢您的耐心!

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daria、

    1.很遗憾、此器件上没有硬件跟踪功能。 还有其他具有 ERAD 模块的器件可以进行程序计数器跟踪、以防您对此感兴趣。

    低功耗模式在器件文档中列出、与数据表中的相应值相对应。 除了这些之外没有超低功耗模式。 数据表确实显示了一些 产生0.1mA 的低功耗模式情况。  

    此致、

    Allison