This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:ECCN 分类问题

Guru**** 2524260 points
Other Parts Discussed in Thread: SM470R1B1M-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1385855/tms320f28335-eccn-classification-questions

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:SM470R1B1M-HT

工具与软件:

团队成员、您好!

代表我的客户发布:

询问 SM470R1B1M-HT 和 SM470R1B1MHKPS 微控制器

您能否提供有关其对集成电路 ECCN 3A090参数的符合情况的详细信息? 具体而言:

这些微控制器的总体处理性能是多少?

这些组件的性能密度范围是多少?

这些规格是否与以下参数一致:

A.1:总处理性能为4800或以上的集成电路、

A.2:总处理性能为1600或以上、性能密度为5.92或以上的集成电路。

B.1:总处理性能为2400或以上、小于4800、性能密度为1.6或以上、小于5.92的集成电路。

B.2:总处理性能为1600或以上、性能密度为3.2或更高且小于5.92的集成电路?

 遗憾的是、我在数据表中找不到这些微控制器的信息、因此我非常感谢您为我澄清这些信息。

我知道 SM470R1B1M-HT 和 SM470R1B1MHKPS 组件现已停产。
但是、出于合规性目的、获得有关总处理性能和性能密度范围的具体细节至关重要。  
即使微控制器已过时、我们也希望获得与它们的规格相关的任何存档数据或历史数据、或类似型号的等效信息。  或者、请提供有关我们如何从现有技术文档中获取或计算这些参数的信息。
我们感谢您在这一问题上的帮助、并期待您迅速作出答复。
此致、
Renan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、大多数支持此设备/主题的主题专家 都位于 受飓风贝丽尔影响的地区、可能无法立即回复。  请接受我们的道歉,同时我们努力使每个人都安全返回在线。  感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    希望您的专家工作顺利、我们将等待您的专家发布最新消息。

    此致、
    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我离开办公室到星期三。 在回来的时候、我会仔细研究你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="392209" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1385855/tms320f28335-eccn-classification-questions "]

    您能否提供有关其对集成电路 ECCN 3A090参数的符合情况的详细信息? 具体而言:

    这些微控制器的总体处理性能是多少?

    这些组件的性能密度范围是多少?

    这些规格是否与以下参数一致:

    A.1:总处理性能为4800或以上的集成电路、

    A.2:总处理性能为1600或以上、性能密度为5.92或以上的集成电路。

    B.1:总处理性能为2400或以上、小于4800、性能密度为1.6或以上、小于5.92的集成电路。

    B.2:总处理性能为1600或以上、性能密度为3.2或更高且小于5.92的集成电路?

     遗憾的是、我在数据表中找不到这些微控制器的信息、因此我非常感谢您为我澄清这些信息。

    [报价]

    尊敬的 Renan:

     我们不提供任何这些信息、抱歉。 我只能说、该器件基于已使用超过30年的 ARM7TDMI 处理器。 它不是高性能处理器。