This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037-Q1:引脚分配映射

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1384989/tms320f280037-q1-pin-out-map

器件型号:TMS320F280037-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

是否有包含上述器件引脚排列图的 Excel 工具?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为没有 用于数据表器件引脚映射的 Excel 工具、但会为您仔细检查此工具并在第二天进行更新。  

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的仔细检查。

    此致、

    Jbari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mouhine:

    您 可以 使用我们的 SysConfig GUI 来查看此信息。 如果您以前未使用过 SysConfig、请执行以下步骤:

    1. 点击此处下载 SysConfig
    2. 打开 SysConfig 并将其指向 C2000Ware SDK
    3. 选择所需的器件并单击"开始"
    4. 打开 该器件的 SysConfig 文件后、可点击右上角的<>箭头
    5. 然后点击"pinmux.csv"将其打开。 您还可以将文件保存到计算机。

    请告诉我这是否有帮助!

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allison、

    感谢您的重播。

    是的、我们使用的是 SysConfig GUI、但我的意思是图片中所示的 Excel 列表模板。

    谢谢、此致、

    电影

     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mouhine:

    啊、我明白了。 您是否需要此功能供客户使用? 还是内部的?

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allison、

    我需要一个内部 OBC 直流/直流项目。

    谢谢你。

    此致、

    电影

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mouhine:

    我进行了检查、现在没有其他工具。 该 csv 文件是我们针对此信息最可解析的文件、因此您可能会使用它来生成您想要的内容。 您 还可以使用 pinmux 工具使用 pinmux json 来生成引脚图。  

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allison:

    好的、我会尝试它。

    感谢您的支持。

    此致、

    电影

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、Mouhine。  

    我将继续并关闭该主题、如果您遇到问题、可以随时打开新主题。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Allison 的帮助。

    此致、

    电影