This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:TMS320F280049

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1388155/tms320f280049-tms320f280049

器件型号:TMS320F280049
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

我正在尝试构建工程、遇到以下错误、您能帮我解决这个错误吗?


"c:/ti/C2000Ware_5_02_00_00/device_support/f28004x/headers/include/f28004x_device.h、第137行:致命错误:无法打开源文件"assert.h"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Saeid:

    如果您使用的是 bitfield、并且想要一个启动项目作为起点或参考、我建议从此器件的 device_support 示例开始。

    我会再次核对所创建项目的 include 选项、看看这些选项是否与我们示例的项目属性相匹配。

    此致!

    Ryan Ma