This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:连接到目标时出错:(错误-716 @ 0x0)无法找到所需的动态库 jscserdes。 该库位于搜索路径上##39;t。 (仿真包12.7.0.00130)

Guru**** 2545100 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1381208/launchxl-f28379d-error-connecting-to-the-target-error--716-0x0-required-dynamic-library-jscserdes-could-not-be-located-the-library-isn-t-on-the-search-path-emulation-package-12-7-0-00130

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHC2000WARE

工具与软件:

在运行 Windows 11 for ARM 的 PC 上、我从 Code Composer Studio (完全重新安装了12.7.1)和 Uniflash 得到铬黄色错误。  此外、我无法在此机器上刷写其他 LaunchPad。  在 Mac 上工作正常。

我验证了.ccxml 文件是否正确。 选择 XDS100V2。 它与运行的 Mac 是同一个文件。

如何调试呢?

此致、

尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:

    您是否仅在尝试刷写器件时才看到此错误? 您能否连接并尝试以闪存配置方式加载我们的任何 c2000ware 示例?

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只在刷写器件时才适用。  我在 C2000Ware 5.02中的 LED Blinky 示例上尝试过这种方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:

    请允许我联系一位可以在该问题上提供进一步帮助的专家。

    对任何不便深表歉意。  

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅在刷写设备时。

    您可以连接和运行并执行其他调试操作、可以吗? 只是闪烁是个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否  我无法连接。  我在上面误传了、Blinky 示例位于 RAM 中、但我无法以任何形式进行连接。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您在以下位置运行 xds100serial 实用程序时会发生什么情况:

    \ccs\ccs_base\common\uscif

    是否检测到任何 XDS100? 输出看起来是什么样子的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到以下错误消息: (很抱歉延迟-我不在镇上)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从 DOS 命令窗口运行命令吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相同错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="248859" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1381208/launchxl-f28379d-error-connecting-to-the-target-error--716-0x0-required-dynamic-library-jscserdes-could-not-be-located-the-library-isn-t-on-the-search-path-emulation-package-12-7-0-00130 "]运行 windows 11 for arm的 PC

    抱歉、我刚刚注意到了上面。 CCS 不支持 Windows for ARM。 仅限 x86_64。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我一开始就怀疑。  我会尝试挖掘一个非臂式机器。  您何时支持 ARM 硬件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已经进行了一些初步讨论、但没有任何具体的讨论。