This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:如何使用 SysConfig 配置 McBSP 以实现 SPI 从器件的中断模式?

Guru**** 2337880 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1382493/tms320f28377d-how-to-configure-mcbsp-with-sysconfig-for-interrupt-mode-of-spi-slave

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的所有人:

有人可以帮助我使用 SysConfig 将 McBSP 配置为 SPI 从器件的中断模式吗?

谢谢!

Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody

    虽然 F2837x 没有 SysConfig 支持、但我们可以查看 f2838x 器件的 SysConfig、然后查看生成的 C 代码并在 F2837x 器件上调用相同的函数。  这两个 McBSP 是相同的、因此驱动程序函数应匹配。

    以下是 F2838x 的 SPI 示例、用于启动 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AJLbxUojC7F95yEyS5g9AA__C2000WARE__1kRFgrO__LATEST

    此致!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    我尝试了您提到的示例、之后自行调用了 Lib 函数。 但是、该示例未使用 SysConfig。 我还尝试使用 SysConfig 生成相应的函数、但我发现顺序不正确、并且许多设置是冗余配置的。

    谢谢

    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody
    我将需要介绍另外一些内容、以便与我一起探讨这一点。  很抱歉、我们上周遇到了一些与天气相关的问题、我们无法及时回复您。

    此致!

    Matthew