This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:已重新安装 C2000Ware 版本并且项目不再编译

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1388160/tms320f280039c-reinstalled-c2000ware-version-and-projects-no-longer-building

器件型号:TMS320F280039C
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

我正确安装了 C2000Ware_5_01_00_00并进行编译、但意外地从目录中删除了某些文件、然后尝试在相同的位置重新安装相同的版本。 安装看起来工作正常、但我现在遇到工程上的构建错误、包括表单的裸示例

"C:\\Users\***** \\AppData\Local\\Temp\\{6B2BB9FD-D699-4EE8-B21C-1DDC31DAB147}"第35行:致命错误#10004:无法识别的文件: "c:/ti/c2000/C2000Ware_5_01_00_00/driverlib/f28003x/driverlib/ccs/Debug/driverlib.lib

过去未看到 AppData 类型错误、因此不知道如何继续。 我已验证该文件存在于 C:/ti/c2000/C2000Ware_5_01_00_00/driverlib/f28003x/driverlib/ccs/Debug/driverlib.lib 中

谢谢!
Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已卸载并重新安装 C2000ware (w/admin)、此时不再存在此问题