This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035-TMS320F28035:EP

Guru**** 2928620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1387087/tms320f28035-ep-tms320f28035

器件型号:TMS320F28035-TMS320F28035 EP

工具与软件:

大家好!

我正在尝试对我的串式 MPPT 升压转换器进行编码。 然而、从 ADC 中读取值时会遇到困难、并会出现以下错误。 但是、在我使用 TI 参考设计时没有任何调优问题。  有人能帮我解决这个错误吗?

C28xx:停止目标 CPU 时出现问题:(错误-154 @ 0x0)用于写入数据的 FTDI 驱动程序函数之一返回错误状态或错误。 (仿真软件包9.10.0.00080)

C28xx:尝试20次后无法确定目标状态

C28xx:在断开连接之前未能从目标中删除调试状态。  程序存储器中可能仍嵌入了断点操作码。  建议您在连接和重新加载程序之前重置仿真器、然后再继续调试

仅当我打开功率级时、才会出现该错误。 此外、CCS 会启动以阅读任何安装、包括单击 Muse。 参考了 CCS 论坛之后、我安装了 TI 网站上推荐的所有乳化剂包驱动程序、但安装不成功。 怀疑有 EMI 问题,控制器与 EMI 磁带完全隔离,仍然不能成功,有人能帮我解决这一问题吗?

打开 Power Stage 后、所有串行端口都存在一些通信问题、因为在我打开时、无线鼠标甚至无法工作。 只是想分享这一点,以防它可以给出一些建议。  

非常感谢

博士 RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    仅当我打开功率级时才会出现错误。 此外、CCS 会启动以阅读任何安装、包括单击 Muse。 参考了 CCS 论坛之后、我安装了 TI 网站上推荐的所有乳化剂包驱动程序、但安装不成功。 怀疑有 EMI 问题,控制器与 EMI 磁带完全隔离,仍然无法成功,有人能帮我解决吗?[/报价]

    您是否有可以观察通信信号的示波器?  

    听起来这是一个很大的 EMI 噪声问题。 这将有助于证实这种怀疑。   

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家先生、您好 Benjamin Collier,

    非常感谢您的帮助、您可以告诉我、您想要检查哪些信号吗? 这将帮助我找到问题。

    此外、我想问您的是、我们刚刚使用了一个电容器来隔离功率级接地和控制信号之间的控制器接地。 所以、您是否认为不使用单独的隔离器也是此处的一个问题?  

    非常感谢

    RAM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RAM、

    抱歉、我是想让您检查 JTAG 信号。 TMS、TCK、TDI、TDO 和 TRST。

    所以、您认为不使用单独的隔离器也可能是此处的问题吗?  [报价]

    控制器接地端和功率级接地端是否以该电容器以外的任何方式连接? 那么、它们是否针对直流有效地断开连接?  

    我认为这不会导致上述问题、但我不确定这是否会导致其他问题。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin  

    请查看随附的波形、这些波形是在功率级关闭时获取的。 从评估结果可以看出、我在任何引脚(TMS、TCK、TDI、TDO 和 TRST)-图1中都看不到3.3V 电压。 但是、对于 TI 参考设计上的相同代码、我可以看到3.3V (图2)。

    在这方面、我征求你们的意见。  

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RAM、

    请查看随附的波形、这些波形是在功率级关闭时获取的。 从评估结果可以看出、我在任何引脚(TMS、TCK、TDI、TDO 和 TRST)-图1中都看不到3.3V 电压。 [报价]

    此时 F28035器件是否已通电?  

    但是、对于有关 TI 参考设计的相同代码、我能够获得3.3V (图2)。

    TI 参考设计将在这些信号上设置上拉电阻器(TRST 上的下拉电阻器)。 这些引脚上甚至应该有一个内部上拉电阻器。 我很惊讶您会看到它们连接到低电平、除非器件现在已通电。

    总之、我想看看在您失去通信时是否存在噪声、这种情况发生在功率级开启之后。

    此致、

    Ben Collier

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家 Benjamin  

    非常感谢您解释 TI 参考设计和定制转换器设计之间的区别。 这对我来说是一种新的认识。  

    [报价 userid="531788" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1387087/tms320f28035-ep-tms320f28035/5310214 #5310214"] TI 参考设计将在这些信号上使用上拉电阻器(TRST 上的下拉电阻)。 这些引脚上甚至应该有一个内部上拉电阻器。 我很惊讶您看到它们绑定到低电平、除非设备现在已通电。

    您可能怀疑 JTAG 引脚上会产生巨大的噪声。 转换器设计为12A、直至0.5A、JTAG 中的噪声很小、请参阅图1。 将电流上升到1A 会在 JTAG 中产生巨大的噪声(请参阅图2)。 希望收到您的建议。

    非常感谢

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RAM、

    TI 参考设计中是否存在该噪声? 如果不是这样、我只能建议重新设计您的 PCB、以便更紧密地遵循 TI 参考设计、从而使 JTAG 信号中不出现此噪声。

    说实话、这个噪声会破坏 C2000器件的很多功能、并且有可能损坏器件。

    此致、

    Ben Collier