This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:SD 闪存软件不可用、我们如何使用 RS232进行闪存?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, TMDSEMU200-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1388677/tms320f28035-sd-flash-software-not-available-how-do-we-flash-using-rs232

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU200-U

工具与软件:

您好!

我已购买 TMS320f28035、我想将我在 Code Composer Studio 上创建的代码闪存起来。 如果我理解得不错、就应该使用 Spectrum Digital 的 SDFlash 轻松完成、但他们的网站上不再提供该软件。

是否有其他解决方案?

提前感谢您。

Th é o.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    我买了一个 TMS320f28035

    您拥有什么类型的硬件? 仅使用 JTAG 对 F28035进行编程是否存在问题?  

    此致、

    Ben Collier  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经创建了自己的 PCB ,包括 TMS320F28035 :我已经路由了一个14引脚的 JTAG,我已经将串行连接到一个 RS232收发器,所以我可以同时访问 JTAG 和 RS232。 但是、我没有发现任何东西比 TMDSEMU200-U 在该处理器中使用 JTAG 更便宜、我认为只刷写一次二进制代码会有点昂贵。

    这就是我寻求任何其他解决方案的原因。

    此致、

    Th é o.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经使用过 Olimex XDS100v2: https://www.olimex.com/Products/DSP/Emulators/TMS320-XDS100-V2/

    这是最便宜、最简单的选择。

    此致、

    Ben Collier