This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:InstaSPIN 放大器中大功率电机的参数调整;最新 InstaSPIN 代码中的慢速基准响应

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1388996/tmdshvmtrinspin-parameters-adjustments-for-high-power-motors-in-instaspin-slow-speed-reference-response-in-latest-instaspin-code

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好、先生、

我们成功运行了 InstaSPIN FOC、但我们有一些疑问。 我们测试了不同类型的电机、但对于高额定电机、我们面临问题。 例如、我们有一个额定功率为10HP (480V、14安培、120赫兹)的电机。 在具有 InstaSPIN 的定制电路板上、我们尝试在闭环中运行它。 在 user_mtr1.h 中、我们更改了一些参数值、之后、它能够高效地运行。 我们的问题是:如果电机额定值增加、我们应该如何更改参数值? 这些特定变量有什么作用?

#define USER_MOTOR1_FLUX_CURRENT_A (0.5f)// A
#define USER_MOTOR1_ALIGN_CURRENT_A (1.5f)// A
#define USER_MOTOR1_STARTUP_CURRENT_A (3.5f)// A
#define USER_MOTOR1_扭 矩_CURRENT_A (2.0f)// a

其次、我们使用最新版本的 InstaSPIN 代码。 在此版本中、当我们在闭环模式下将速度参考设置为110赫兹时、大约需要3分钟才能达到目标速度。 在较旧版本的代码中、它在数秒内达到目标速度。 为了实现更快的速度基准响应、我们需要更改哪个变量?

较旧的版本:C2000 Ware_Motor SDK_4_00_00_00

更新版本:C2000 Ware_Digital SDK_5_02_01_00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些值取决于电机的额定电流。 您可以查看以下实验用户指南。

    通用项目和实验用户指南: https://www.ti.com/lit/spruj26

    为实现更快的速度参考响应、我们需要更改哪个变量?

    您还应该调整速度 PI 调节器的增益和加速度。