This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:调试模式中的 Code Composer 问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1388903/tms320f2800157-q1-code-composer-problem-in-debugging-mode

器件型号:TMS320F2800157-Q1

工具与软件:

您好!

我在调试项目时遇到问题。 在步进模式下执行时 、GPIO_WRITE 函数会被执行多次、并且值也不会写入到相应的引脚。 这不应该发生。 请说明可能的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shrikant:

    只有在一次一行单步执行代码时、才会发生这种情况吗? 如果在 GPIO_write 函数后设置了一个断点、并让代码一直运行到该断点、那么您会看到同样的问题吗?

    谢谢!

    Luke