This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:ADC 打开时 Vref 下降

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1387904/tms320f28379d-vref-dropping-when-adc-is-switched-on

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28379D、LAUNCHXL-F28379D

工具与软件:

您好、专家们、

我们正在测试基于 TMDSCNCD28379D 和 LAUNCHXL-F28379D 的定制逆变器硬件  

我们电路板中的 VREFH 来自3.3V 电源。

我们面临的问题是,当我们启用 VREFHIA,B,C,D 的 ADC 电压从3.02v 下降到2.81v 时

我们通过亿次切换 ADC (ADCPWDNZ 位)并检查它来确认这一点。

首先我们通过,有足够的 旁路电容,因为数据表建议至少1uF ,用于12位模式运行。

我们在 C418和 C426之间焊接了一个4.7uF 电容器、然后重新进行检查。

我们再次 启用 ADC A 和 ADC D 的时刻、基准电压降至2.81V。 电源电压(COMA_3V3)为恒定的3.3V、其值完全没有变化。

我们不违反电流要求、因为 VREFHI 引脚仅需要130uA 的电流。

不知道是什么原因导致了此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi AK、

    VREFHI 和3V3之间1欧姆电阻器的用途是什么? 这可能会导致不必要的压降。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Luke ,谢谢你的答复!

    在哪里可以看到1欧姆的电阻器? R551、R552、R553和 R554为1千欧、可分别通过 R547、R548、R549和 R550构成分压器。

    3.3V 电压降压至3V、然后馈入 MCU 的 VREFHI 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi AK、

    我的错是、我想说1K Ω。

    分压器不是将3.3V 降压至3V 的可靠方法。  这取决于 VREFHI 引脚的输入电阻是否保持不变。 器件内发生变化(例如启用 ADC)可能会降低 VREFHI 引脚的输入电阻、这将改变使用分压器方法时在引脚上观察到的电压。

    将3.3V 降至3V 的原因是什么? 如果这绝对必要、您需要一个缓冲器来将此电压保持在3V。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    [报价 userid="529193" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1387904/tms320f28379d-vref-dropping-when-adc-is-switched-on/5309059 #5309059"]

    将3.3V 降至3V 的原因是什么? 如果这绝对必要、您需要一个缓冲器来将此电压保持在3V。

    谢谢!

    [报价]

    在我们尝试保持与一些较旧源代码的兼容性时、需要使用3伏基准。通过研究 TRM、我们发现这是一种非常粗略的方法来获取3V 基准电压、我们计划在下一个硬件版本中直接使用缓冲器和3伏基准 IC。

    这取决于 VREFHI 引脚的输入电阻是否保持不变。 [报价]

    我明白、但作为临时解决方案、如果我们 稍微减小分压器电阻以确保其小于 VREFHI 的输入电阻、 我的意思是、 我们使用[500欧姆| 5K]组合、而不是使用[1K | 10K]组合、而是将其减少一半?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi AK、

    我不确定如何将 VREFHI 的输入电阻减半。 能否详细说明一下如何实现?

    谢谢!

    Luke