This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:SysConfig 中不存在可启用/禁用 EtherCAT CLK 的选择器

Guru**** 2569045 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1388516/tms320f28p650dk-selector-to-eneable-disable-ethercat-clk-not-present-in-sysconfig

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具与软件:

您好!

我无法在 SysConfig 中选择 PHY EtherCAT CLK 的启用/禁用:

这是一个错误、还是旨在用于此目的?

C2000Ware:5.01

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mattia、

    请给我一些时间。 我将对此进行深入探讨、然后回复给您。