This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:在微控制器 TMS320f2800157q1闪存中刷写代码时出现问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1383700/tms320f2800157-q1-issue-in-flashing-code-in-microcontroller-tms320f2800157q1-flash

器件型号:TMS320F2800157-Q1

工具与软件:

我们在对 TMS320f2800157q1的闪存中的代码进行编程时遇到问题。 通过 Code Composer 连接时、代码在调试模式下正常工作。  但在重置时、不会执行代码、因为它没有保存在闪存中。 我们在 Code Composer Studio 中尝试了不同的选项(RAM 中的闪存、闪存等)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shrikant:

    您能给我发送您的链接器命令文件吗?

    此外、请查看以下 常见问题解答:

    谢谢。此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shrikant:

    由于我没有收到您的反馈、因此我假设使用我分享的常见问题解答解决了该问题。

    如果您还有其他问题、请打开新帖子。

    谢谢。此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vamsi、问题已解决。